请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV8541 尊敬的团队
当 Vs=3.6V、V-=5V、V+=6.3V 时,客户希望使用 OP AMP TLV8541DBVR 作为 UVP 保护电路
根据客户的电路。 触发杆为19V。 剂量示意图是否正常?
还是有其他建议的解决方案?
非常感谢
丹尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.