This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:高电压 OP,电流消耗较低

Guru**** 2507875 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1069246/opa454-high-voltage-op-with-lower-current-consumption

部件号:OPA454

尊敬的先生/女士

我的客户设计了一个 OP 电路,他最初使用 OPA454,但发现电流消耗太大,他想找到一个新的 OP,他的规格如下。

VCC +65V,-3.3V。
2.输出电流10mA。
3.不需要大 GBW。
最重要的规格 是,在 OP 电源状态下,电流消耗小于3.2 mA。
TI 是否有符合此规范的 OP?

此致,

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,神明,

    对于100V 运算放大器,3.2mA 非常小。 而散热则由10mA 输出电流控制。

    最终,可以对电路进行优化以降低散热。 您能显示示意图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,神明,

     唯一接近应用3.2 mA 最大静态电流的 TI 高压运算放大器是 OPA454。 典型静态电流为3.2 mA, 对于 VS =±50 V,TP = 25°C,RL = 4.8 kΩ 至中等电源,VCM = VOUT =中等电源 条件。 在相同的条件下,指定的最大电流为4.0 mA。

    请注意 ,静态电流规格为  VS =±50 V,100 V 电源到电源的差值。 OPA454数据表图18静态电流与电源电压显示,电流受 Vs 电平的影响,  随着电源的减少,电流可能会降低一些。 这可能会使供电电流 随着(V+) 65 V,(V-)-3 V 与 ±50 V 的关系而有所下降。尽管在实践中,OPA454可以观察到这种较低的静态电流,但 TI 不保证情况会如此,因为这不是一个可靠的数据表规范。

    TI 所有其他的高电压运算放大器都具有更高的静态电流,如果 OPA454不能满足需求,则没有其他型号可以建议:

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我要求客户提供他的示意图。 我可以给你发送私人信息吗? 我的客户不希望他的示意图在公共网络上发布。

    此致,

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,托马斯,

    我让客户为他的示意图服务。 我可以给你发送私人信息吗? 我的客户不希望他的示意图在公共网络上发布。

    此致,

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,神明,

    Thom 今天已不在办公室。 请通过 E2E 论坛向我或 Thom 发送“友谊”请求。 一旦我们能够建立私人通信,我们就可以私下交换原理图信息。  

    根据 Thom 之前的答复,OPA454中的静态电流可能不会显著降低。 如果您正在寻找较低的静态电流运算放大器,则可以考虑采用不同的设计方法或寻找不同的放大器。

    以下是几种备选方案:

    1.使用引导放大器配置。  

    2.使用互补对称 AB 类放大器来提高输出电压

    由于负载下的源/汇电流水平较低,选项1的创建可能比选项2容易(问题较少)。   

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,神明,

    我将结束本次调查,因为我们已经通过 E2E 私人消息建立了通信。  

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德