This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV881:有关关机功能的问题

Guru**** 2504215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1069325/lmv881-questions-about-shutdown-function

部件号:LMV881

TI 专家您好,

我想知道 LMV881的关闭功能。

在数据表的第13页上,我可以看到如下描述:

--

为了在便携式应用中延长电池寿命,当关闭引脚电压过低时,可以禁用 LMV881。 断路引脚设计用于1.8V 逻辑电平,其阈值与总电源电压无关。

--

那么,我不能使用3.3V 或5V 来控制断路引脚吗?

原因是我的客户仅为其设备使用3.3V 和5V。

请检查此问题。 谢谢。

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Chase,感谢您在 E2E 论坛上提出问题。

    1.8V 逻辑的用法是,高于1.8V-的1.8V+将被视为逻辑高。 最大电压由输入输出引脚电压的绝对最大值表覆盖。

    电源滑轨外的断路针脚电压不应超过400mV,但您需要至少1.8V 的电压才能将其视为逻辑偏高。

    最佳
    杰瑞