This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:此部件#INA240A1QDRQ1的顶部符号字体大小有何变化?

Guru**** 2797955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072396/ina240-q1-any-top-side-symbol-font-size-changes-for-this-part-ina240a1qdrq1

部件号:INA240-Q1

尊敬的团队:

部件号 INA240A1QDRQ1前面与同一部件不同。 请说明原因。 谢谢!

左侧一个:日期代码为18+ COO Mexico。

正确的一项:日期代码为21+ COO Mexico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    感谢您使用 TI 论坛。 字体类型不通过 PCN 进程进行通信,因此这种情况的变化是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,那么同一个生产站点的同一零件有不同的前端类型是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,因为他们偶尔会更改/更新他们使用的字体。