请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:THS3491 您好,支持团队,
根据 THS3491的数据表,PD 引脚的默认值为 HIGH,放大器启用。
这是否意味着 PD 具有内部上拉电阻?
如果我们想要使 THS3491始终处于活动状态,是否有任何问题使 PD 处于打开状态?
此致,
高桥弘大
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Takahashi-San,
您可以将 PD 引脚保持浮动状态,默认情况下,通过放大器内部的电源/接地参考连接,PD 引脚的电压低于正极电源电压2V。 因此,保持引脚浮动将启用设备。 尽管 PD 引脚可以浮动,但我们仍然建议在杂散信号耦合到引脚并导致意外的缠扰或缠扰设备行为时终止/驱动 PD 引脚。
客户是否使用 THS3491IDDA 的快速备注。 THS3491的 DDA 软件包有 一个参考引脚(REF),用于设置设备的启用/禁用阈值级别。 参考引脚必须设置为电压,通常为接地。
谢谢你,
Sima