This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:INA240A2 - R_SENSE 计算

Guru**** 646230 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074055/ina240-q1-ina240a2---r_sense-calculation

部件号:INA240-Q1
“线程:INA240”中讨论的其它部件

您好,

使用差分测量的 IM 图8-8. Vs = 5V,微控制器的 ADC 内部参考电压为2.56V。
所以我正在努力把它用作 V_Ref. 内置2.56,两倍2.56 V (原因是测量双向电压)
还是电阻器分配器提供的参考电压?

作为我要使用的最大电流-/+ 1A,因此与2A 的差值。 我的 I_max 是什么...是1A 还是2A?
请帮我选择正确的价值观...

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果 ADC 内部参考可用,当然您可以利用它。 但是,INA240和 ADC 的参考电压可以相互分离。

    对于±1A 的负载电流,通常在双向模式下配置 INA240,参考电压等于大约一半电源或2.5V。 当负载电流为正极时,输出将能够向电源轨回转,当负载电流为负极时,输出将能够向地面摆动。 1A 被视为最大值 例如,假设您选择了分流=100mOhm,INA240A1增益=20,则最大输出电压(相对于地面)为2.5V+20*1*100mOhm=4.5V;最小电压为2.5V-20*1*100mOhm=0.5V。 ADC 看到的相应差动输入分别为2V 和-2V,与您选择的 ADC 相同。

    就设定参考电压而言,使用电阻器分压器是最简单的,但要支付的价格是相当可观的电流消耗。 即使您选择的配置也会出现小错误,尽管该错误比单端配置小得多。

    从性能角度看,一项改进是将缓冲区与更大的分隔器配对,如下所示:

    此致,光