“线程: TINA-TI”中讨论的其它部件
大家好,我尝试使用 TINA 进行模拟,但我遇到了错误。 请告诉我如何修复错误。 谢谢...详情如下
INA183参考设计。TSC-TI V9版本9.3.150.4 SF-TI 的 TSC
摘自 sbomc27.zip
如果使用“参考设计”或使用 TINA 内部的向导使用 INA183A1.lib 创建新宏,则会出现类似的错误
自动生成形状有效。然后单击"下一步"按钮,将弹出文本错误框并显示以下文本:
缺少语法元素。 第176行。
X/U77 N825687 N827996 VS_B GND ESD_IN_INA183A1参数:
以下错误是使用参考设计,分析,瞬态,0到5m 计算操作点时的错误