This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:外部 RC 滤波器的稳定时间

Guru**** 633810 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076292/ina240-q1-settling-time-with-external-rc-filter

部件号:INA240-Q1
“线程:INA240”中讨论的其它部件

您好,

我的客户正在使用 INA240A1Q...和 Tau = 1us 的输入 RC 滤波器。

过滤器和 INA240的完整“系统”的稳定时间是多少?它是9,6us 还是需要增加过滤器的时间?

此外,我认为他们必须研究过滤值并进行增益校准,如此处所述以及上述视频。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1036280/ina240-q1-input-filtering

祝你一切顺利,

奥里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Olrik,

    如果输入滤波 器的截止频率非常小,则稳定时间将约为 INA240的稳定时间。 如果滤清器大于,则沉淀时间将为滤清器的沉淀时间。

    是的,他们需要研究如何设计输入滤波器以最大程度地减少错误。  

    如果您有任何其他问题,请回答

    此致,

    凯斯特伦斯