This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:OPA551FAKTWTG3

Guru**** 2506695 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA551, OPA552, OPA549-HIREL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079407/opa551-opa551faktwtg3

部件号:OPA551
《线程》中讨论的其他部件: OPA552OPA549-HiRel

 我想知道,有没有一种替代运算放大器的完整参考:OPA551FAKTWTG3可在低至55ºC º C 的温度下工作。

 数据表中的参考 OPA551FAKTWTG3的工作温度范围为40ºC º C 至125ºC º C。   

谢谢,

何塞·梅德兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞

     标准工业温度范围指定为40ºC º C 至125ºC º C,对于55ºC º C,您必须使用军用  55ºC 高可靠性产品。尽管如此,OPA551/OPA552的工作范围可达-M Ω(见下文),但某些最大规格(如输入偏移电压或漂移)可能无法满足。   

    如果您绝对需要指定的温度范围至55ºC º C,则满足此要求的唯一部件将是 OPA549-HiRel -请参阅下面的比较表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢马雷克的建议回应。 是否有机会知道可能不符合的参数列表。 您提到了输入偏移电压和漂移,但如果 TI 能够提供准确参数的确认,并且我们检查它们是否不会影响我们的应用性能,我们可以向我们的客户提供这种理由来证明我们的电流降解。 这有可能吗?

    再次感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在55ºC º C 时可能无法满足的 OPA551规格 只是数据表中仅为从40ºC º C 到125ºC º C 的 Tj 指定的规格,请参见下文。

        ºC,如果 OPA551FAKTWTG3要在55ºC º C 的环境温度下在+12V 电源或更高的电源上工作,可能没有理由担心,因为在这种情况下,它处于静态(无负载)状态,SOIC 封装的结到环境热电阻为96.7 º C/W,实际结温为 Tj, 自加热 55ºC 将高于40ºC Ω;Tj = 55ºC Ω+(24V*7mA)*96.7 [ºC Ω/W]= 16.3ºC Ω+ 38.7ºC Ω=Ω

    所有这些  125ºC 意味着,即使在55ºC º C 的环境温度下,OPA551 SOIC 也将满足所有的温度过高规格,因为其结点温度 Tj 将保持在40ºC º C 到 º C 的指定范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢马雷克。 非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马雷克,再多说一句话。 ºC 使用的 OPA551封装为 DDPAK/TO-263-7 (其 RJA 为22.7 μ V/W),因此在本例中 ,Tj = 55ºC +(24V*7mA)*22.7[μ V/W]= 55ºC ºC + 3.8ºC = 51.2ºC。  40ºC 我们的应用程序,如果我们要满足 º C 以上的 Tj 要求,我们应该更改 OPA551以选择 SOIC 包。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,在 无负载条件下,您对 DDPAK/TO-263-7封装的计算是正确的。 在  静态条件下,只要电源电压为+/-12V 或更高,而+/-25V 电源电压或更高且无负载,使用 SOIC 封装就可以确保接线温度高于40ºC º C,同时 PDIP 接线温度也会升高到39.6ºC º C。     40ºC DDPAK/TO-263-7封装,为了将最小接线温度提高到~º C 以上,需要确保封装内的最小功率消耗为0.66W 或更高; Min_Power = 15[ºC μ ºC / 22.7[μ/瓦]-这可以通过输出电流和/或更高电源电压的组合来实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢马雷克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运!