This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:总误差计算

Guru**** 633810 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1078630/ina240-q1-total-error-calculation

部件号:INA240-Q1
“线程:INA240”中讨论的其它部件

我正在与客户合作,根据下面的示意图计算系统的预期精度。

基于这种中供应体系结构,他们计划使用 Imax =8.1a 的100V/V 增益设备。 我计算了以下内容。 请核实是否正确?

Vdiff = 2.5V / 100 = 25mV (假设 VOUT 是 VS/2)-我是否应该考虑输入值不是0V? (我在数据表的表8.1中看到3V 全刻度为参考)

Rsense = 25mV /8.1a = 3m Ω

Prsense = 197mW

Vsense = 8.1a * 3mOhm = 24.3mV

ERROR_VOS = 5uV / 24.3mV = 0.02%

ERROR_LIN = 0.01%

ERROR_Gain = 0.33%


考虑到这些因素,总误差似乎主要由增益误差控制,因此根据数据表中的总误差等式,该误差实际上是由外部电阻器引起的增益误差,即0.33%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeramie 您好,

    是的,增益错误将由外部电阻器控制。  您也没有添加 INA240的增益错误。  0.33%的错误是增益错误的补充。  在产品页面上,您可以输入除串联电阻器之外的这些数字来获取错误。  我们也有用于计算错误的工具。   

    电流感应放大器比较和错误工具(修订版 d)

    此工具使用的值不是典型值,而是最大值。  即便如此,您很可能会对使用的分流器产生更大的错误,除非他们将资金用于非常准确的电阻器,否则这将是主要的贡献者。  它们是否还需要输入处的电阻器滤波器?  他们能否过滤输出?