This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA 121和 INA 122

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1078691/ina-121-and-ina-122

《线程》中讨论的其他部件:TINA-TIINA121

我一直在使用模拟工程师计算器来确定线程标题中列出的两个仪表放大器的操作区域(VCM 与 VOUT)。 我在原型板上成功地从两个 INA 中的每一个电路板上构建了一个放大器,该原型板具有一个5V 电源,以及一个2.5V 参考电压和一个3.3V VCM。 他们的工作与广告上的一样。

我的问题是对应用程序窗口右侧显示的数据的解释,该窗口显示最小和最大输出量以及相关的输入数据。 正是后者,我无法解释,尽管我知道这些数字是由方程式的解决方案引起的。 特别是,我没有看到以下术语的含义:VIN (dif MAX)和 VIN (dif min),特别是它们告诉我的操作范围以及如何使用它们预测相关电路中的情况。

我正在连接一个 jpeg,它显示了我正在使用的 INA 121电路的典型屏幕。 如果您能对这些价值观的解读有所了解,我们将不胜感激。

谢谢,

不确定此处的图像大小,但输入参数为:INA 121,V+ 5V,V- 0V,Vref 2.5V。 增益6,VCM 3.3V

鲍勃·爱德华兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Bob,

    TINA-TI 模拟有助于了解正在发生的情况:

     e2e.ti.com/.../bob_5F00_ina121.TSC

    在左侧产生的输入电压对称地位于3.3V 的共模输入电压上。 当“输入电压”(VG1)为200mV 时,INA121的+输入电压为3.3V + 100mV = 3.4V,INA121的-输入电压为3.3V - 100mV = 3.2V。 INA121的差分输入电压仍为100mV。

    当差分输入信号为0V 时,到达 INA121的唯一输入电压是3.3V 的共模输入电压,该电压几乎被仪表放大器完全抑制。 由于差分输入信号为零,因此输出信号也为零。 但由于 VREF = 2.5V,零输出信号被2.5V 的偏移电压所偏移。

    当差分输入信号的负值大于-375mV 时,INA121的输出电压将变为“负”饱和,并且不能发出低于+300mV 的输出电压。 另一方面,当差分输入电压的正极超过+267mV 时,INA121的输出电压将变为“正极”饱和,并且不能发出高于约+4.1 V 的输出电压。

    有时,对于非常特定的共模输入电压,增益和参考电压集,有时会出现仪表增益器的输出电压行为异常,并在与电源电压轨距离较远的电压下饱和。 在这种情况下,仪器放大器的内部部分会被过度驱动。 请参见红圈:

    这就是为什么这么多用户认为仪器放大器是火箭科学。 但是,当您仔细考虑各个节点内部发生的事情时,这种行为就不再是神秘的了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Bob,

    感谢凯的详细答复。  

    我捕获了两个图形并在下图中显示-->请遵循标记和形状的颜色。  

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    非常感谢您的快速响应。 这说明了我很难很好地处理的情况。 我更好地理解了刀具如何围绕允许的操作范围绘制一个信封,以及右侧如何解释输入电压如何构成方括号内允许的线性操作区域的一部分。

    再次感谢。

    鲍勃·爱德华兹