This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7041-Q1:Sch 评论

Guru**** 2506005 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081767/tlv7041-q1-sch-review

部件号:TLV7041-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TLV7041

大家好,团队

请帮帮我  

来自客户超声(Ultra_IO)的低电平的最大电压约为2.8V,高电平约为12V。 比较器是根据下图设计的,请帮助检查它是否合理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amelie,

    第二季度的目的是什么? 它是否可以保护 TLV7041的输入免受过电压的影响? 为什么这么复杂? 为什么不只使用简单的电阻分压器?

    此外,我还要加上滞后。 顺便说一下,TLV7041的速度是否足够快?

    请提供更多有关该电路的详细信息。 输入信号到底是什么(频率,占空比,形状)? 这条电路中比较器的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您指出一些可帮助 Amelie 完成此原理图审查的设计细节。

    Amelie,

    感谢您的发帖。 我还想知道第2季度的设计目的。  

    [引用 userid="377196" url="~ë/support/Amplers-group/Amplers/f/Amplers-forum/1081767/tlv7041-Q1-sch-review’s’s,来自客户超声波(Ultra_IO)的低电平的最大电压约为2.8V,高电平约为12V。

    您还提供了这些信息。 您是否正在寻找使用 TLV7041实施滞后的方案?

    还请提供 Kai 提到 的输入信号详细信息。  

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amelie,

    我已经有很长时间没有听到你的反馈了。 请在本周结束前回复,否则我将关闭此主题。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束