请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:INA240-Q1 “线程:INA240”中讨论的其它部件
您好,
我正在设计一个用于 PWM 电机信号电流感应的电路板。 我正在使用 Autodesk Fusion 360设计电路板。
当我使用 INA240的 lib 来实现符号和封装时,我无法将 INA240与连接
另一个主板发出信号。 INA 的限制区域太大。 我有两种选择,直接在端口下使用 vias
或通过打开印迹编辑受限区域。
所以我的问题是,正确的方法是什么? 如果它使限制区变小,我必须使限制区变小多少?
或者,INA 是否可以完全删除受限区域?
非常感谢,致以最诚挚的问候。