This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA 659:OPA 659过度拍摄或振铃问题

Guru**** 2505325 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA659, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1083857/opa659-opa-659-overshooting-or-ringing-problem

部件号:OPA659
“线程: TINA-TI”中讨论的其它部件

您好,

我设计了一个带有 OPA 659的峰值探测器电路。 我的目的 是测量快速(约300 kHz)信号的峰值。 因此,我将运算放大器的输出连接到微控制器 ADC。 为了获得更准确的结果,我平均使用20-50个 ADC 样本值。  

但是,快速信号的结果不是真的。 例如,当我打算测量1000 V 时,我从微控制器获得1400 V 电压。 我猜我的光放大器输出值会超过1400 V,因为平均值。 (使用直流值时工作正常。)

我认为这是因为我的点球或超越了价值观。

这种情况的原因可能是什么?  

我应该怎么做才能解决这个问题?

我在下面附上了我的示意图。  

顺祝商祺!

贝特南·乌穆特·梅可

e2e.ti.com/.../Peakdetector.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贝塔安,

    您的模拟不显示300kHz 信号,而只显示42kHz。 您能告诉我们您的实际输入信号吗?

    为什么添加了 R1?

    您应该考虑使用频率补偿输入分压器。 否则,R6和 C3将用作850kHz 的低通滤波器。

    您正在使用什么 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的回答。

    我的信号是一个上升时间为1微秒的浪涌信号。 考虑到300 kHz 信号的上升时间小于1微秒,我这样写道。 我在下面附上了波形。 它将每10秒钟重复一次。

    我在运算放大器2中添加了 R1作为隔离电阻器。 以及 R7和 C2作为低通滤波器。

    我在下面的螺纹中提到了我的分阻器。 由于我使用的1206电阻器具有低杂散电容 ,我认为信号不会失真。  

    (https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034591/opa659-high-speed-peak-detector)  

    对于模拟数字转换器,我使用 STM32微控制器的 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贝塔安,

    我认为这与 OPA659的输入偏置电流和 D2的泄漏电流(1N4148)有关。 如果 OPA659的输入偏置电流高于 D2的泄漏电流,OPA659的输入级将饱和,输出电压可能会出现错误。

    这可以通过使用1N4148和 BAV99进行模拟:TINA-TI 假定1N4148 (1nA)的饱和电流高,但 BAV99 (1.1fA)的饱和电流低:

    e2e.ti.com/.../behtan_5F00_opa659.TSC

    设计峰值探测器时,这是一个非常糟糕的陷阱!

    一种补救办法是选择修正二极管,泄漏电流远高于缓冲器 OPAMP 的输入偏置电流,例如小信号肖特基二极管。 或者要与 C1/R3组合并行安装高电阻器:

    最后一个词:请删除 R1。 在反馈回路中,这样的电阻器不是隔离电阻器,而是会侵蚀相位边界。 它的危害大于好处。

    凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的建议。 我会尝试所有这些。  

    您认为我的第一个运算放大器(U1) 需要一个隔离电阻器/补偿电路来驱动1nF 电容负载吗?

    (我认为增加22M 分辨率会提高其稳定性,但我不确定 U1是否需要外部组件。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贝塔安,

    R3是其隔离电阻器