This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:AFE031 PLC 通信距离

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1086561/afe031-afe031-plc-communication-distance

部件号:AFE031

大家好,团队

我能知道我们的 AFE031 PLC 设备可以支持多长时间吗? 谢谢!

此致

云景

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,云京

    我能知道我们的 AFE031 PLC 设备可以支持多长时间吗?  

    这是一个难以回答的问题。  有许多变量可能会影响通信距离,例如电力线红外损耗,耦合损耗,Tx/Rx 信号振幅,电力线信号质量,工业/住宅电力线, INE 衰减等。 您所指的是什么应用程序? 这是否适用于太阳能电池板 PV 到 DC/DC 逆变器应用(太阳能场应用)?

    您的应用所需的传输距离是多少? 在实验室中,我们测试了高达1000英尺的距离,收发器信号可能会更长(1.6公里或更高)。  此外,如果 需要应用程序进一步通信,应用程序可能会添加 Tx/Rx 中继器以改善 PLC 通信距离。 请与我分享申请要求,我们可以详细讨论该要求,  

    最佳

    雷蒙德