大家好,
我想知道 TLV9062QDGKRQ1的最大漂移值。
最大值是1.6还是2.8?
BRS,
王淑彪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我想知道 TLV9062QDGKRQ1的最大漂移值。
最大值是1.6还是2.8?
BRS,
王淑彪
您好,双彪
您看到的是特定批量大小获得的偏移电压漂移的典型分布。 这不显示最大漂移。 如果显示的是最大漂移,您可以在"电气特性"部分找到数据:
但0.53µV°的典型漂移仅限于+/-μ C/ C
数据表中给出的唯一最大规格是整个温度范围内的最大输入偏移电压。 由此您可以得出最大输入偏移电压漂移的结论:
假设您的 OPAMP 在25°C 时显示0伏输入偏移电压,在125°C 时显示2毫伏输入偏移电压,这完全符合数据表规格,那么 OPAMP 将显示的输入偏移电压的温度漂移
(2mV - 0mV)/(125°C - 25°C)= 20µV /°C
当然,尽管如此高的输入偏移电压漂移是可能的,但这种可能性很小。 但不能完全排除这种情况。
如果您需要更多有关最大输入偏移电压漂移的安全参考,则需要使用具有指定最大输入偏移电压漂移的 OPAMP。
您可能还想阅读来自马雷克 LIS 的这篇关于长期漂移的非常好的博客:
凯