This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 尝试从旧照片中识别op-amp/filter/buffer

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1089242/trying-to-identify-an-op-amp-filter-buffer-from-an-old-photo

主题中讨论的其他部件:TMUX6219

亲爱的E2E员工:

我正在尝试从旧照片中识别SOIC-8运算放大器/滤波器/缓冲器,其中的标记代码不可读。 从照片和PCB迹线中,输出来自引脚1,+Vcc位于引脚4,-Vee位于引脚7 (请注意,这与双运算放大器经典引脚输出相反!)。 芯片在引脚3和4上有两个输入。 芯片在+12V,-12V时供电。 芯片驱动同轴电缆上的信号,因此它可能是缓冲器/驱动器...

请您帮助我识别此类组件吗?

非常感谢您的参与。

最佳,

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alberto,

    您提到pin 4两次。 作为输入和作为VCC+(12V)。  针脚1是否直接与输出同轴电缆连接,或者是否通过其他无源组件?

     是否可以在所有八个针脚上发布图片和电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ron:

    感谢您的回复。 我刚刚意识到'芯片'是一个2:1模拟mux。 其引脚输出与TMUX6219兼容

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux6219.pdf?ts=1648625511474&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMUX6219</s>1648625511474 6219

    但是,软件包是SOIC-8,而不是DGK。

    芯片由@+/-12V供电,SEL输入由老式5V TTL门驱动。

    引脚1上的MUX输出直接连接到同轴电缆连接器。 TI在生产中是否拥有类似SOIC-8封装的MUX?

    此外,我还在徘徊,如果使用mux驱动同轴电缆是明智的,除非存在具有缓冲驱动功能的mux ...

    再次感谢你能抽出时间。

    最佳,

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alberto,

    我在SOIC-8中没有找到24V单2:1开关。   否,直接使用mux驱动同轴电缆是不明智的。  

    如果目标是用 TMUX6219DGKR替换SOIC-8,那么我建议在SOIC印纸中间(非导电)粘附新设备(高架)。 从细绞合线中获取单股。 将一侧焊接到脚印,另一侧焊接到DGK引脚。 这并不容易。

    如果您需要多次执行此操作,请尝试查找DGK至SOIC适配器。 我不知道是否有这样的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ron:

    感谢您的建议! 我们可以关闭此案例。

    E2E对于设计师来说总是一个很好的资产!

    最佳,

    Alberto