亲爱的E2E员工:
我正在尝试从旧照片中识别SOIC-8运算放大器/滤波器/缓冲器,其中的标记代码不可读。 从照片和PCB迹线中,输出来自引脚1,+Vcc位于引脚4,-Vee位于引脚7 (请注意,这与双运算放大器经典引脚输出相反!)。 芯片在引脚3和4上有两个输入。 芯片在+12V,-12V时供电。 芯片驱动同轴电缆上的信号,因此它可能是缓冲器/驱动器...
请您帮助我识别此类组件吗?
非常感谢您的参与。
最佳,
Alberto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
亲爱的E2E员工:
我正在尝试从旧照片中识别SOIC-8运算放大器/滤波器/缓冲器,其中的标记代码不可读。 从照片和PCB迹线中,输出来自引脚1,+Vcc位于引脚4,-Vee位于引脚7 (请注意,这与双运算放大器经典引脚输出相反!)。 芯片在引脚3和4上有两个输入。 芯片在+12V,-12V时供电。 芯片驱动同轴电缆上的信号,因此它可能是缓冲器/驱动器...
请您帮助我识别此类组件吗?
非常感谢您的参与。
最佳,
Alberto
尊敬的Ron:
感谢您的回复。 我刚刚意识到'芯片'是一个2:1模拟mux。 其引脚输出与TMUX6219兼容
但是,软件包是SOIC-8,而不是DGK。
芯片由@+/-12V供电,SEL输入由老式5V TTL门驱动。
引脚1上的MUX输出直接连接到同轴电缆连接器。 TI在生产中是否拥有类似SOIC-8封装的MUX?
此外,我还在徘徊,如果使用mux驱动同轴电缆是明智的,除非存在具有缓冲驱动功能的mux ...
再次感谢你能抽出时间。
最佳,
Alberto
Alberto,
我在SOIC-8中没有找到24V单2:1开关。 否,直接使用mux驱动同轴电缆是不明智的。
如果目标是用 TMUX6219DGKR替换SOIC-8,那么我建议在SOIC印纸中间(非导电)粘附新设备(高架)。 从细绞合线中获取单股。 将一侧焊接到脚印,另一侧焊接到DGK引脚。 这并不容易。
如果您需要多次执行此操作,请尝试查找DGK至SOIC适配器。 我不知道是否有这样的事情。