大家好,
当我们使用OPA858进行信号放大时,我们发现了一个异常。 电路如下图所示。 当IN+输入为0V时,输出为1.7V。 输出应为0V。 请帮助解决此问题? 谢谢。
谢谢,期待您的回复。
此致,
贾斯珀
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Jasper:
否,输出电压不能为0V:
e2e.ti.com/.../jasper_5F00_opa858.TSC
Kai
您好,Jasper:
Kai是绝对正确的,OPA858的输出电压(低)的典型值为1.05V。 为了完整起见,我连接了一个简单的电路,在您的电路中存在的条件下,该电路在OPA858的输出上显示1.05V的电压。
e2e.ti.com/.../opa858_5F00_output_5F00_low.TSC
最佳,
Alec
您好,Jasper:
据我了解,客户正在寻找一款能够以10 V/V增益执行轨对轨输出的设备,用于交流信号输入。 您能否指定客户操作所需的频率范围? 放大器输入上的交流信号有哪些特征?
根据您客户的负载,带宽需求,输入/输出要求和原理图,我将能够继续帮助您找到适合应用的TI运算放大器。
如果您能够分享有关客户需求的更多信息,我可以稍后返回此论坛帖子以帮助您。 在获得更多信息之前,我无法提供有关选择放大器或故障排除性能的更多建议。
最佳,
Alec