主题中讨论的其他部件:TINA-TI, ADS131E06, THS4551,
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
问候,
附件是我正在处理的信号调节电路的草图。 它将一个小麦石桥接器连接到ADS131E06。
第1页是大图。
我以前做过THS4551回路增益和SNR测量。 我也有应用程序备注。
第2页有几个使用OPA4171的过滤器拓扑的草图,我想尝试一下。 我想测量相位余量和SNR。 这些草图包含我打算使用的实际电路原理图,以及为TINA环路增益模拟修改的电路。 我从未在TINA中模拟Sallen-Keys,所以我不知道我是否正在正确断开回路以测量回路增益。
我一直在使用单极滤波。 我希望使用第2页上的2极滤波器,THS4551的MFB滤波器将有助于提高SNR。 是否有人知道我是否可以通过添加滤波极获得SNR? 我感兴趣的频率是1-2k,所以我会将我的杆稍高一些,以避免1-2k时的衰减。
此致,
Davee2e.ti.com/.../THS4551-with-non_2D00_inverting-buffer.pdf