Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM2903, LM2901
线程中讨论的其它部件: LM2903, LM2901
大家好,
在 新设计的工作台测试中,我正在使用LM2904模拟看起来非常相似的LM2903的行为。 基本上,2904充当比较者。 在LM2903芯片到达之前,这只是临时的临时解决方案。 遗憾的是,我在测试 290时发现了一个问题,我无法确定其原因。
我要从放大器的两个输出中选择一个,偏置在大约5 V电源电压的1/2处,并将其与参考电压进行比较。 然后,我希望LM2904将扬声器输出电压与参考电压进行比较,使其饱和,并可能驱动LED。 这里的想法是,根据哪个输入更大,LED将打开或关闭。
我的问题是,在空闲条件下,LM2904提供 了一 个令人惊讶的输出,因为尽管输入2IN+大于2IN-,但2输出将变得低。 我的期望是,在怠速条件下,产出应该很高。
是否有人可以对可能发生的情况,这是否可能是由芯片引起的,以及使用LM2903时是否会出现相同的问题进行说明?
为了参考, 我已将 相关引脚的空闲电压点和设计中该部分的示意图包括在内。 提前感谢您的参与。
引脚4:0 V
引脚 5:2.453 V
引脚 6:2.297 V
引脚 7:0.738 V
引脚8:4.854 V