This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2372-Q1:即使在用户主板上使用了10年,技术指标也不会更改?

Guru**** 2505015 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2372-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/601657/tlv2372-q1-the-specification-will-not-change-even-after-10-years-on-user-board

部件号:TLV2372-Q1

大家好

一位大汽车制造商(GM)询问参数SPEC (直流偏移/单位增益带宽/单位增益时的转换率),即使 在用户板上使用了15年的寿命后,仍可以在数据表规格中? 我可以得到业务部门的确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    数据表的最大值/最小值通常表示在25C下运行~10年。 关于这一问题(长期稳定),论坛上有许多帖子。 您提到的一些规格(例如 UGBW和SR)通常没有最小值/最大值。

    请您提供更多有关该咨询的信息吗? 这是一般知识类型的问题吗? 或者是否有使用TLV2372-Q1的特定应用程序? 此外,他们是否有飞行计划或温度列表,以及在这些温度下的相应持续时间,我们可以尝试确定产品的使用寿命。 也许这更像是客户感兴趣的东西。