This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4131:关于THS4131D (SOIC封装)上的散热垫

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608777/ths4131-about-the-thermal-pad-on-ths4131d-soic-package

部件号:THS4131

您好,

 

关于THS4131D上的散热垫,我的客户提出了一个问题。

 

(问题)

THS4131D (SOIC封装)是否有散热垫?

如果没有散热垫。

当需要热量管理时,他们应该使用外部散热片还是DGN封装?

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tao:

    THS4131D (SOIC)封装没有散热垫,而DGN封装则有。

    如果客户担心热量管理,我建议使用DGN封装,因为它有散热垫,并且更易于布局,以便从部件中导出热量。

    如果客户想继续使用D部件,则使用外部散热器会很有帮助。 它们可以直接将散热器焊接到主板底部。 散热器的唯一特点是它是一个附加组件,有时正在设计的主板没有足够的空间来容纳散热器,以实现紧凑性。

    此致,
    Rohit