This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4131:全差动模式的RF和rg值

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608621/ths4131-rf-and-rg-values-for-fully-differential-mode

部件号:THS4131

HSA团队,您好!

我正在使用THS4131构建一个主板,以在差模中驱动C2000 ADC。 在数据表中,推荐的RF电阻值和单输入/差分输出的rg电阻值:  

完全差动模式的这些值是否相同?

最佳,

Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sahin:

    是的,您可以将这些值用于差动到差动操作。  您使用的是什么收益?  差速器内置和差速器外置是最容易使用的配置。  输入阻抗为2x rg,您可以在放大器输出上使用串联电阻器来设置输出阻抗。

    您是否计划在放大器和ADC之间使用滤波器?  如果不确定,请根据ADC和放大器的全带宽来计算噪声(宽带噪声将由带宽较低的任何一个来确定)。  

    我们建议在放大器和ADC之间至少使用一阶低通滤波器。  某些应用程序会受益于更多的筛选。

    此致,

    Loren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了! 我的增益是1,我计划在运算放大器和ADC之间放置一个简单的RC滤波器。

    谢谢!
    Sahin