This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250-Q1:VIN处的负脉冲输入,in针脚

Guru**** 2671015 points

Other Parts Discussed in Thread: INA250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/628887/ina250-q1-negative-pulse-input-at-vin-in-pins

部件号:INA250-Q1
主题中讨论的其他部件:INA250

您好,

是否存在绝对最大额定值的脉冲负脉冲?
在客户中,VIN和针脚处可能有-0.7V脉冲输入。
我认为-0.3V-GND是连续输入额定值。
如果您有随时间而定的脉冲评级,我将不胜感激。 (例如,-1V,10ms等)

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳枝,

    我们没有随时间而定的脉冲等级。 器件模拟输入共模最大额定值为-0.3V - GND至40V。 否则可能会损坏设备。

    编辑我的最后一条评论:如果他们找到一种方法将输入电流限制为5mA,他们或许可以使用我们的零件。 请参阅数据表上的绝对值注释。  


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mayrim San,

    感谢你的帮助。
    我还有其他问题。

    (1)
    请告诉我5mA的原因。

    (2)
    在+in/-in针脚处是否有内部ESD保护二极管?
    我认为GND-0.3V额定值用于ESD保护二极管。
    内部分流电阻器2 mohm的两端是否有ESD保护二极管?

    我们可以在SH +/-引脚和VIN+/-引脚处添加外部电阻器,以限制输入电流,如图36所示。
    还有Rint的内部调整器。 (5千欧至50千欧)
    但是,我们不能限制输入+/输入引脚处的输入电流。

    此致,
    柳枝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mayrim San,

    您是否有此问题的任何信息?
    我们的客户将电流感应用于脉冲电流。
    脉冲电压范围为-1V (低),35V (高),电流为2.5A
    我想知道我们可以将此设备用于此应用程序。
    ±带有集成并联电阻器的 Ω 引脚,额定0.3 V的原因是什么?

    此致,
    柳枝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳枝山,

    很抱歉,我正在收集更多信息,以便为您提供更好的解决方案。  

    低于地电压至-1V的脉冲将导致ESD结构将额外的电流引入电路,并最终导致电路故障。  

    我在上一篇文章中说,将电流限制为5mA可以解决此问题,但INA250却不是这样。 我的团队刚刚告诉我,我们有另一位客户遇到了-1V峰值的设备损坏。  

    我们即将发布一款具有更宽VCM的设备,听起来非常适合此应用。 我可以离线共享所有详细信息。 请发送电子邮件至mayrim.verdejo@ti.com

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mayrim San,

    感谢您的支持。
    我已向您发送电子邮件。

    此致。
    柳枝