This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001:TLV6001电路设计

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/625819/tlv6001-tlv6001-circuit-design

部件号:TLV6001

你(们)好
1,TLV6001反相输入和同相输入是芯片中连接的电阻器? 电阻器的值是多少?       
2.此芯片的放大率是否有推荐值?           
3.对于VOS与温度,外部电路是否有改进的建议设计?
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰瑞,

    因为是周末,我只在数据表上做了一个QuickLook。

    1)不确定是否有电阻器。 最好假设0欧姆。
    2)“此芯片的放大率”是什么意思? 是否为应用电压增益?
    3)不能自动消除VOS。 如果您不需要传递输入信号的直流部分,最好不要放大VOS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ronald

    2.是,电压增益。
    3.如何减少温度对VOS的影响?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰瑞,

    2)带宽通常为1 MHz,因此所需增益乘以所需带宽必须小于1 MHz。
    3)通过这个问题,我相信您有办法(软件偏移)取消室温Vos。 如果为true,是否也可以对温度执行此操作?

    您是否考虑特定增益和带宽(较低和较高频率)?