This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:TI参考设计

Guru**** 2035740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/623480/ths4541-ti-reference-desing

部件号:THS4541
主题中讨论的其他部件:Tida-0.1187万

你(们)好

我们参考的是TIA-0.1187万 (使用高速数据转换器的LIDAR脉冲飞行时间参考设计)。

在原理图中,我们可以看到以下内容。

问题,  

"T2"的用途是什么?

请您解释一下。

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    原理图中的T2是不平衡变压器或变压器(变压器)。 T2的目的是将前体次级侧的差分信号转换为初级侧的单端信号,同时在相关频率中提供匹配的阻抗转换。 ADT2-1T+具有1:2的阻抗调转比,Zo = 50欧姆,因此在次级侧提供100欧姆阻抗,在初级侧提供50欧姆连接。

    此致,
    Rohit