This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6643:我们的LMH6643电容三点振荡电路不稳定。

Guru**** 2505245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/632917/lmh6643-our-lmh6643-capacitance-three-point-oscillation-circuit-is-instability

部件号:LMH6643

有 一个LMH6643电容三点振荡电路,如下图所示(J2连接电感线圈):

2问题 :

 1.部分LMH6643:加热:振荡, 冷态:无振荡。

 2.振荡的频率: 办公室,的边缘相当稳定,但室外的边缘不稳定。

我不知道为什么会发生这种情况。 请帮帮我。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    附录:图中的VDDAD为5V DC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果我理解正确,您正在尝试使用LMH6643作为振荡器,它并不总是振荡,频率也会改变? 电感器的值是多少?您正在尝试达到什么振荡频率?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     是的,我尝试使用LMH6643作为振荡器,它并不总是振荡,而且在 不同的环境中频率会发生变化。

     电感器= 800uH

     频率为40kHz至45kHz

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    因为我外出度假,所以我对回复的延迟表示歉意。 我尝试使用PSPICE模型模拟您的电路的稳定性响应,反馈相位可能没有反转到足以在所有条件下保持设备振荡的程度。 您可以尝试的一个选项是添加额外的相移,在将放大器的输出端直接接地,然后再将其连接到反馈回路。

    除此之外,您是否检查过电感器上的温度差异? 通常,我希望内部组件非常稳定,但如果电感与温度发生变化,这可能是振荡频率发生变化的部分原因。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢!

    此致