This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA196:OPA196:电源电压VS = 36V,输出电流可以达到130mA,这是正确的吗?

Guru**** 2506315 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/635785/opa196-opa196-supply-voltage-vs-36v-the-output-current-can-reach-130ma-is-this-correct

部件号:OPA196

1. OPA196电源电压VS = 36V,输出电流可以达到130mA,这是否正确?

2. OPA196电源电压VS = 36V,最大输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott,

    OPA196输出电流可能达到130mA是不正确的。  如果您查看下面的数据表,它特别指出短路电流为+/-65mA -这意味着运算放大器25°C时通常会下沉或输出高达65mA的电流  

      

    但是,在短路情况下,由于封装内的功率消耗,OPA196结点温度会增加,因此短路电流会逐渐降低,如下图所示。

    另外,请注意,OPA196输出电压摆幅是输出电流和温度的函数,如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Marek

    感谢你的帮助

    但这种"测试条件是VS = 18V "。

    您尝试 过VS = 36V的测试条件吗?



    此致,

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott,

    输出电压摆动和短路电流限制不是电源电压的函数。  对于单电源0-36V配置,您可以通过将18V添加到垂直轴来创建新的Iout vs Vout图,其中-18V变为0V,+18V变为36V,而图形本身保持不变。  

    话虽如此,如果您的负载电阻器在单电源条件下连接到接地, 当输出电压接近负极轨时,OPA196不会吸收任何电流,因此输出电压将能够达到地面以上15mV以内-请参阅无负载条件下输出电压摆动至负极轨的数据表。