This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6552:输出电压摆动

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/634529/lmh6552-output-voltage-swing

部件号:LMH6552

我们注意到在数据表中发布了以下参数:

输出电压摆幅(3)差动输出最小值:14.8 典型值:15.4 Vpp

当定义的电源为+5V和-5V时。

有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jacek:

    您正确阅读了数据表。  这是差分输出放大器的主要优点之一。  如果您单独查看每个输出,您将看到+-5V电源限制未被违反。  使用组合输出时,输出摆幅是每个输出的两倍。  

    此致,

    Loren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还是得到了一张照片会很有帮助。 如果输出输出提供的信号高达4V [在单端模式中],则它将提供-4V至+4V之间的波形。 因此单端摆动将为8V。 如果我将其视为差分信号,我仍然会观察到8V差分摆动,而不是16V,除非我丢失了一些东西。  所以让我以不同的方式提出这个问题。 我觉得我们需要将数据表中公布的数字除以2,以获得10V电源导轨中~7.8V的最小电压,因此,在远离电源导轨的情况下为我提供2.2V [或1.1V]头部空间-是否正确?

    Jacek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacek:

    您可以将差动摆幅看作是8Vpp单端信号的两倍,因为每个输出的相位偏移量是180英尺。 例如,在下面的图像中,每个输出+和输出-摆幅为2.5Vpp,但相位是180英尺相位相对于彼此偏移,从而产生5Vpp (diff)总数。 LMH6552数据表输出摆幅规格参考了此差分输出摆幅编号。

    此致,

    Rohit