您好,
我正在使用INA2128仪表放大器进行模拟输出放大(增益=2)。 我正在使用记录工具测试放大器电路的频率响应和响应时间。 下面是放大器电路前后的模拟输出比较图。 由于某种原因,放大器输出似乎未在较高频率下进行平均,并且存在衰减问题,这是否是由于某些滤波或混叠? 我可以根据需要提供示意图。
请帮助我了解此问题以及此类行为的解决方法。
谢谢!
Naveen。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的快速响应。
我们正在尝试将我们计划在应用中集成的新单板计算机(SBC)进行切换,我们正在进行各种性能测试,以便将其与我们应用中的先前计算机进行比较。新的单板计算机模拟输出为0-5伏。 这使我们可以将增益=2的INA2128放大器用于模拟输出。
模拟输出(常规)有点误导,很抱歉出现了误解。 我们在不同的电路板上有一个AD8224仪表放大器。 我们将模拟输出直接从SBC馈入AD8224放大器,增益=2,如图所示,这是较高频率下的预期行为(在3.5 V时为平均值)。
模拟输出(INA2128)是INA2128放大器的输出,通过SBC的模拟输出直接供电。因此,它基本上是在不同频率下比较两个不同的放大器输出。
输入信号是模拟输出的系统写入。 它只是一个方波,频率在固定间隔后不断变化,振幅为1.5 V (如下)。
正如您在前面的图表中所看到的,放大器输出(也可重复)的明显差异正在引发问题。
随附INA2128电路板的示意图。 该板用作SBC I/O系统与应用中不同线路上的不同电路板之间的接口板。
此致,
Naveen。