This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3701-Q1:TLV3701 VS TLV3701-Q1启动时间

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3701, TLV3701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/641547/tlv3701-q1-tlv3701-vs-tlv3701-q1-start-up-time

部件号:TLV3701-Q1
主题中讨论的其他部件:TLV3701,

TLV3701数据表 显示 ,当电源达到VCC最小值时,启动时间(Tsu)最长为30mS。

TLV3701-Q1数据表未提及此参数。  因此,我是否可以假定 -Q1版本 在 其VCC电压升高时具有稳定的输出状态,或者它是否具有与标准零件相同的Tsu时间?  

我需要找到一个比较器,它在启动后大约1毫秒内具有稳定的输出。 它不必是纳米级或快速 的,但需要通过12V电源工作,并且具有SOT-23封装。

谢谢!

John

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    TLV3701-Q1未指定thge Tsu。 我不知道TI的任何器件在12伏电源下能满足您1毫秒的启动时间。

    尽管如此,如果您可以提供系统设计的一些详细信息,我们可能会推荐其他设备来满足您的需求。

    此致。

    张建
    低功耗比较器应用