This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151P:输出的默认状态

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1151P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/629489/onet1151p-default-status-of-outputs

部件号:ONET1151P

大家好,

我的客户想知道输出的ONET1151P默认状态。

ONET1151P具有Dis引脚和DIS寄存器位。

我有两个问题。

(1)哪一项被给予优先权? 是PIN还是寄存器位?

(2)哪一项是默认寄存器位状态? 是0还是1?

请告诉我。

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fumio-san,

    请参阅下面我对 客户 问题的回答:

    (1)哪一项被给予优先权? 是PIN还是寄存器位?

    SRI:要为此设备启用设备输出, DIS PIN和DIS寄存 器位都必须设置为"启用"配置。 即,DIS引脚应低,DIS寄存器位必须设置为“0”。  

    (2)哪一项是默认寄存器位状态? 是0还是1?

    SRI:默认寄存器位状态为"0",即处于启用状态。

    希望这有帮助,请告诉我进一步的说明。

    谢谢!

    SRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sriharsha-San,

    感谢您的快速回复。
    您的回答非常有帮助。
    谢谢!!

    此致,
    Fumio Nakano