This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tlc2272a:峰值检测器电路不能忠实地提供接近零伏的输出。 需要更换芯片。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2272A, TLC2272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/649888/tlc2272a-peak-detector-circuit-cannot-faithfully-deliver-output-near-zero-volts-chip-replacement-necessary

部件号:TLC2272A
主题中讨论的其他部件: TLC2272

我正在使用TLC2272A运算放大器检测PWM控制LED驱动器中的峰值电流。

典型操作:

在下面的示意图中,PWM控制信号应用于Q1-A的门,LED电流从正极电源流经LED (连接至节点to_LED),通过Q1-A并感应电阻器R2至接地。 电路必须检测低至0.3mA的LED电流,在感应电阻器R2上转换为30mV。 U1-A是一个峰值检测器,可将C1快速充电至感应电阻器R2上最高电平的6倍。

当1KΩ 电流被移除时,R2上的电压下降到0,运算放大器U1的输出下降到0,C1通过R4缓慢放电,ADC输入处的负载(Ω 与20pF采样串联,并保持电容器采样以100KHz速率)。 软件将检测器峰值输出低于50mV解释为LED熄灭状态。 ADC输入中的泄漏为±1nA -因此,ADC输入未向部分充电C1提供少量泄漏电流。

 

问题:

在室温下,在某些新组装的板(从组装室中拾放/回流)中,某些峰值探测器无法将其输出电压低于50mV以获得预期的“无LED电流”指示。 通常,故障是每块板上有一个或两个(每块板上有8个探测器),通常在一个包内有两个故障(这些是双运算放大器包)。 通常,更换受影响的包装可以解决问题。

当电路在环境室中的高温下工作时,也会出现一些故障。 如上所述,故障可能在同一IC组件内成对发生。

TLC2272A的输入偏移电压为1.5mV

是否有任何建议可能导致所述问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记,

    电路的主要问题是TLC2272的最小电源电压为+/-2.2V (见下文),这意味着单电源操作的最小电压为4.4V,但您使用3.3V单电源供电; 在这种情况下,TLC2272可能根本无法工作或无法正常工作,这意味着不会满足数据表指定的参数,如偏移电压,摆动,带宽等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek
    感谢您的回复。  这是继承电路时发生的事情。

    看起来我将购买一个能够在电源电压下工作的引脚兼容替换件。

    标记