This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2372:输入偏置电流/偏移电流

Guru**** 2505785 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/658777/tlv2372-input-bias-current-offset-current

部件号:TLV2372

大家好,

数据表提到TLV2372的输入偏置电流/偏移电流如下所示。 但测试条件是VIC=VDD/2。

我想了解当VIC在0~VDD级别更改时,输入偏置电流/偏移电流在此范围内是否也会变化?  还是最大值也会根据不同的VIC级别而变化?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luke,

    对于某些器件,有一个图表显示了IB和IOS与共模电压的变化,但我们尚未确定此器件的特性。 更改VIC将更改IB和IOS电压以及最大值,但很难确定其更改程度,因为它是基于拓扑和过程的参数。

    但这是CMOS设备,IB和IOS均为低电压,是由输入ESD二极管的漏电流引起的。 您的应用是否具有较大的输入电阻或其他较大的电路电阻,您可能会担心这些偏移的影响? 通常,这些偏移不是CMOS放大器中的主要偏移源。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luke,

    我想在我的答复中再补充一点细节。 如果您阅读Bruce Trump e2e.ti.com/.../i-need-high-input-impedance的博客文章,您将会看到获得设备输入阻力的一种方法是执行您所询问的扫描。

    查看TLV2372的数据表,我们发现Rin为1000千欧姆,这意味着测量IB变化非常困难,变化非常小-斜率为1pA/V 因此,粗略估计,如果将VIC向上移动1V,您将看到IB增加1pA。

    我希望这一点是明确的。 如果您担心此值的变化,请随时分享您的申请详情。
    -Paul