This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA114:仪器放大器INAxxx的噪声级别。 TINA模拟与数据表。

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/649991/tina-spice-ina114-noise-level-of-instrumentation-amplifiers-inaxxx-tina-simulation-versus-datasheet

部件号:INA114
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

根据数据表(第页),INA114 IA引用的输入参考噪声低于10kHz,在增益为80时,约为15nV/sqrt(Hz) 4 www.ti.com/lit/ds/symlink/ina114.pdf

但下面的模拟显示了超过29nV/sqrt(Hz)的情况,为什么?

感谢Advace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Henry,

    INA114已有将近20年的历史,与此器件相关的宏模型是晶体管级模型。 一段时间以来,我们使用了一种不同的宏观模型建模方法来克服晶体管模型的局限性。 对于此型号,我测试了增益为1,1.01万和1000的噪声。 增益为1时的宽带噪声似乎是正确的,但其他增益处的噪声似乎高于数据表中指定的值。 这是由于晶体管建模的局限性,其中IC以简化的模型表示,以便pspice处理,并代表有限情况下的参数。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Errol的回答和花时间测试模型。

    很遗憾,INA模型给出的噪声级别与数据表不匹配,因为研究和最小化噪声级别是我们模拟电路的主要原因之一(除了检查增益,带宽等)。

    与其为此目的放弃Tina,可能还有其他选择。 我想INA IC模型的噪声部分可以关闭,只需在INA的其中一个输入处添加电压噪声源。 但它应该具有与数据表匹配的正确频谱功率密度。 编辑IC的宏模型以移除晶体管中的噪声源并创建电压噪声源似乎是可能的。

    我想知道您是否可以建议实现此功能的捷径。

    此致

    亨利