This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA117:INA117:输出额定电压?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/651007/ina117-ina117-output-rated-voltage

部件号:INA117

大家好,

 

INA117数据表P2中参数输出的“额定电压”的含义是什么。

额定电压         IO=+20mA,-5mA           最小值:10V           最大 值:12V

它是否对应 于根据特定阻抗的输出摆幅? 我不认为。 它是否对应于最大输出电压?

感谢您的帮助,

 

此致,

Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mathieu,

    "额定电压"与输出摆动有关。  在数据表中,最小和典型规格基于+/-15V电源和+20mA和-5mA负载。  根据数据表中所述的条件,INA117的典型输出摆幅为12V。

    此致,

    Errol Leon

    德州仪器(TI)

    精密运算放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢您的回答!

    Mathieu