This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:输入共模电压

Guru**** 2503935 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/656875/lmh6401-input-common-mode-voltage

部件号:LMH6401

迫切需要对  数据表中的以下电气特性Vim,Viclr,Vichr进行说明;  文字解释意味着每个输入引脚都有直流共模电压。

VIM表示自偏置到中电源(在我们的案例中为2.5V DC);   我们关注的是在驱动LMH6401的阶段对DC共模电压的干扰; 是直流阻塞电容器

在这种情况下需要?   每个输入引脚是否真正有Vim =2.5V?   谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    输入共模将偏置到中电压,最大变化为+/- 300mV。 但是,您可以轻松地驱动器件直流,并将所需的直流电流耦合起来,以转换共模电压。 如果将DC连接到设备,最好将通用模式保持在给定的Viclr和Vichr范围内,以避免性能下降。

    当然,您也可以将交流电连接到设备,它将适当地自我偏置共模。

    此致,