请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LOG114 主题中讨论的其他部件: TPS6.0241万, ADS8321
您好,
我正努力把头缠绕在哪一个ADC上,用于对来自LOG114的光电二极管信号进行数字化。 我认为我需要一个非常高分辨率的ADC来获得整个8年放大器范围内的分辨率,但我不确定选择哪种架构和分辨率。 该实施用于测量来自平滑表面的散射光和相对高强度的光谱反射-因此需要80年的范围。 请提供一个建议和一个EVM,我可以将其附加到LOG114 EVM上。
谢谢!
Patrick