This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001:TLV6001一致性较差

Guru**** 2506475 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/647438/tlv6001-tlv6001-poor-consistency

部件号:TLV6001

1、项目名称:红外距离探测(适用于浴室自动探测)

2、 运算放大器的替代方案:TLV6001而不是microchip6001;            

3、测试结果:在TLV6001替换测试中发现,离散性较大,导致红外距离和最大感应距离相差60厘米。            2,外周放大率=(1000 + 5.1)/ 5.1 = 200;            

4、放大信号类型:红外信号:信号波长为940nm,f=(3*10^8)/940nm =3*10^14HZ;           

5、,发现增益部分不能解释10MHz以上的信号,并且存在不确定因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否分享您的原理图,以便我们了解您如何使用TLV6001和MCP6001设备?

    虽然我同意波长较高,但我认为您的信号带宽不是那么高,或者TLV6001或MCP6001 (两者都是1MHz设备)在您的应用中都不起作用。 在您的应用中,光信号的变化速度或脉冲频率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    灯信号变化:在1S内发送35mS

    示意图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您使用的是MCP601还是MCP6001? 您的帖子参考的是MCP6001,但您的示意图显示的是MCP601。

    1MHz TLV6001是1MHz MCP6001的功能替代。 MCP601是具有3MHz带宽和其他不同规格的不同产品。

    如果您需要MCP601的交叉参考,请考虑3MHz TLVx314设备系列。