This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:关于VCM

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/767619/opa2188-about-vcm

部件号:OPA2188

团队成员,您好!

 我的客户正在考虑在Vs=±15V时使用OPA2188。
 虽然列出了VCM在低压操作下的温度条件,
 它未列在高压操作下。

 请告诉我高压操作时的温度状况吗?

此致,
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tsuyoshi,

    您的意思是"共模抑制比"吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

     感谢您的及时回复。
     我指的是共模电压范围。

    此致,
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsuyoshi

    在编制数据表时,这似乎是一种疏忽。 此部件应符合-40C至+105C范围内的共模输入规格。
    我将了解如何更正此问题。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尚未收到回复,因此我们假设您的问题已得到解决。 如果您需要进一步提问,您可以发布新的“回复”,如果是不相关的问题,则可以开始发布新的帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dennis,

     非常感谢您的及时回复。
     我昨天告诉了您对我的客户的回答。
     如果您能更新数据表,我将不胜感激。

    谢谢,顺祝商祺!
    Tsuyoshi Tokumoto