主题中讨论的其他部件: XTR106
目前,我们正在其中一个应用程序中使用OPA2277。 我们想知道如何订购/识别匹配的运算放大器对,以便两个运算放大器的输出彼此紧密匹配。 目前在我们的测试中,我们发现不同批次的运算放大器输出存在高达28 % 的差异。 我们将以下结果显示为ADC输出。
OPAMP 1通道A:平均ADC计数为1.6904万;通道B平均ADC计数为1.5259万;此处的差异为1645 [ADC 9.7 %],这是可以接受的。
用于具有不同运算放大器的相同传感器
OPAMP 2 通道A:平均ADC计数为1.1028万;通道B平均ADC计数为1.5368万;此处的差异为-4340 [-ADC 28.2 %],这是不可接受的。
理想情况下,我们希望同一传感器具有相同的输出。
请提供建议。