This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6643:验证LMH6643上的ICT测试过程

Guru**** 2506105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/764771/lmh6643-verify-the-ict-test-process-on-lmh6643

部件号:LMH6643

尊敬的TI同事:

我的客户在LM6643上发现了一个测试故障:使用  PIN5 +的信号源输入,PIN7输出应根据以下客户电路放大到2倍,但实际上是高电平输出的故障。 但令我惊讶的是,PSpice仿真与此失败相匹配,仿真模型是否错误?  请帮助进行验证。

第二,客户后来 说在ICT测试过程中,3V电源直接 连接到PIN5,GND连接到针脚6,以验证PIN7上的"H"输出。 3V电源直接 连接到引 脚6,GND连接到引脚 5以验证引脚7上的"L"输出。 因此,如果此ICT流程 正常,如果不正常,如果这是可能导致输出失败的原因,您可以帮助评论一下。 请帮助评论一下。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Richard:

    客户正在超出其ICT测试过程中Vin应施加的最大差分电压。 数据表中的最大异常额定值是+/- 2.5V的输入电压差。 您能否说明图中所示输入的电压电平和频率? 输出的电压?

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Babiker:

       正常操作下来自PIN5的输入是3.5V脉冲信号,50 % 占空比@ 1Hz频率。 来自PIN7的输出是来自故障芯片的4.3V。  

    那么,您能否验证它是否正常,为什么模拟结果不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Richard:

    我在TINA上没有取得同样的结果。 我们的仿真之间是否存在差异?

    最佳,

    Hasan Babiker

    e2e.ti.com/.../Richard.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Richard,

    您是否找到了该问题的解决方案?

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Babiker:

    我猜最初 的ICT测试可能会损坏芯片。  我将要求客户在未来的ICP测试期间根据输入信号测试输出电压的功能。

     至于模拟结果,我只是在PSpice和Simetrix下模拟它,它 与TINA模型的结果不同,而且报告错误。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题! 如果出现其它问题,请随时对此线程发布另一个回复,或者在其被锁定时启动新的回复。

    -Hasan