This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331:在整个温度范围内,50uA输出电流时的最大输出电压降是多少?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/766140/lmv331-what-s-the-max-output-voltage-drop-at-50ua-output-current-in-full-temperature-range

部件号:LMV331

你(们)好  

以下是数据表中的压降曲线。

客户想知道 在整个温度范围内,50uA输出电流时的最大输出电压降是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    遗憾的是,数据表中的器件规格为最小10mA输出,因此对于uA步进尺寸的器件,没有相关的测试数据可用。
    我们可以做的最好的事情是尝试从这个图中推断出来,这样在整个温度范围内,您可以大致预期100mV-150mV。

    此致,
    Jonny