This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:OPA548电压输出下降

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/774298/opa548-opa548-voltage-output-drop

部件号:OPA548

您好,

我在一个设计的测试设备中使用了用于Lipo电池模拟器的OPA548,但我在输出上的电流消耗超过1A时遇到了问题。 我的原理图与参考设计中的一样,在参考设计中,我使用potenciometar来设置输出电压和光阻限制。 输出电压应介于3V至4,2V之间,电流应介于3A之间。 每次在输出上加载负载(电阻器2,7Ohm)时,输出电压从4.2V降至3.12V,电流为1,4A。 这会导致我的控制器重新启动,因为检测到电量较低。

为OPA548供电的输入电压电平为10V。 增益为10 (环路中为9K和1K)。 E/S引脚处于浮动状态。

根据规格,我应该能够持续排空3A,在峰值时排空5A,但在我的情况下无法工作。 如果我能在我的情况下不断获得2A,那将是很有必要的。 我使用了OPA548上的散热器,因此不会发生太热关机。

最后的设计应该是使用PWM和NF滤波器替换输出电压设置的potencimetar,以获得用于电流限制的模拟电压和电阻器。

输出电压不稳定和电流受限的原因可能是什么?

再次提及,我使用TI OPA548文档中的单电源参考设计(SBOS070C–1997年10月–2015年6月修订,第19页)

此致,

Vlatko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    附上我的目标示意图。 我也用这种方法进行了测试,但当我将输出电压设置为4.2V,在输出上连接2.7R/2W电阻器,输出电压下降至3V,最大漏电电电电流为1.38A时,输出电压也有同样的问题。

    巴西,

    Vlatko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vlatko,

    我已经研究过您的OPA548应用电路。 电源电压似乎处于低位。 在您的解释中的一个地方,您提到了“为OPA548供电的输入电压电平是10V”,并且在原理图上显示“+U =8至12 V”。 因此,我不确定您使用的电源电压水平,只是它肯定是OPA548电源范围的低端。 电源电压过低可能是有关OPA548输出能力的限制因素。

    OPA548在指定范围内提供输出电流电平的能力取决于其 线性输入和输出 工作范围内的运算放大器。 OPA548数据表包括 图13,输出电压摆幅与输出电流的图表。 我包括以下图表。 请注意 ,它适用于+/-30 V电源,因此+8至+12 V单电源的实际结果可能 不同。

    如果您尝试从由低压电源供电的OPA548获取3安培电流,则可能无法满足图中指示的最小|VSUPPLY - VOUT|要求。 从图中可以看出,对于+/-30 V条件,VSUPPLY 必须至少3.8 高于VOUT +VV,以确保 输出电流为3安培。  PG上的数据表。 15在9.2 .1.2 .1节“电源要求”中说明,“根据要求选择电源以获得±10 V输出(最高2.5 -A负载)。 输出电压波动的最大值在3 A时约为任一导轨的4 V以内,每个导轨额定电压大于2.5 A的标准15 V电源将足够。' 如上所述,低电压,单电源条件的图形 可能与高电压,双电源条件的图形有所不同。

    您 的应用 是否具有将VSUPPLY提高几伏的灵活性? 这样,您可以测试 电源电压是否 是问题所在。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    感谢您的解释。 在原理图中,我指出用于为OPA548供电的输入电压电平是8V至10V,但我使用10V进行了测试。 我对使用较高输入电压为OPA548供电没有限制,现在我将使用较高的输入电压进行测试。 我会在收到结果后立即回来。

    巴西,

    Vlatko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    我使用3种不同的输入电压电平进行了测试:

    1.输入电压= 15V

      输出电压(低负载)= 4,2V

      输出电压(负载2700欧姆)= 3,00V

      输出电流= 1,45A

    2.输入电压= 20V

      输出电压(低负载)= 4,2V

      输出电压(负载2,7Ohm)= 3,07V

      输出电流= 1,45A

      

    3.输入电压= 25V

      输出电压(低负载)= 4,2V

      输出电压(负载2,7Ohm)= 3,07V

      输出电流= 1,45A

    结果看起来输出电压仍然下降到相同的值,并且电流与输入电压相同。

    巴西,

    Vlatko


      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    在我拆除了电阻器9K1 (该电阻器是设置电流限值的偏差器的一部分)后,只剩下从引脚3连接到接地的12K电阻器,我可以在实际目标器件上将电流消耗到高达2,25A。 OPA548的电源为15V。 我需要对目标设备执行更多测试,因为这款电池模拟器是测试设备的一部分,在我们关闭此TT之前,我无法再回来获得更多结果。 这对我来说很有希望。

    巴西,
    Vlatko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Vlatko,

    我想我应该先更仔细地检查您的OPA548电流限制电路。 但现在,在看到测试结果后,很明显电流限制已设置为1.45 Amps。

    如果您需要有关OPA548的更多帮助,请告诉我们。 如果您认为您目前的发展方向正确,请继续并关闭此e2e咨询。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    使用真正的目标测试设备进行更多测试后,我发现当前的解决方案处于边缘。 在某些步骤中启动时,目标设备所需的电压超过2,25A,我的baterry模拟器不能提供输出电压可能降至3V,然后设备重新启动。  

    我需要更改此电阻器(12K),以使电流限制能够达到4A的限制。 您能帮我计算电阻器的正确值吗? 此电阻器从OPA548的引脚3连接到接地。 在paralel中,我也有100nF电容器。  

    巴西,

    Vlatko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vlatko,

    应用 方程式 1在OPA548数据表的第8.3 节中, 我计算 了4安培电流限制的4.06 千欧姆的RCL值。 这由数据表中列出的值(图 41,列出4.02 千欧(标准1%电阻器)的可调电流限制表。

    请注意,OPA548电流限制功能确实有温度系数。  设备加热 会影响 实际电流限制值。 请参见数据表图3。 电流限制与温度,用于典型行为。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    感谢您的支持。 在为适当的电流限制进行更改后,我的解决方案开始工作。 我们可以关闭此TT。

    巴西,

    Vlatko