This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3701:Vdd =0的输入电流泄漏

Guru**** 2504025 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/764670/tlv3701-input-current-leakage-with-vdd-0

部件号:TLV3701

我有兴趣在热敏电阻监控应用中使用TLV3701。  鉴于我有可用的电源导轨,我有不同的电源导轨用于输入信号和设备Vdd。 我有两个问题,涉及如何在导轨之外使用输入操作TLV3701:

  1. 如果器件在VIN+= 3.4V且Vcc = 0V的情况下工作,可能会产生什么输入泄漏电流?
  2. 如果器件在VIN+= 3.4V且Vcc = 3.0V的情况下工作,可能会产生什么输入泄漏电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan:

    TLV3701的输入共模范围 是-0.1V至Vcc + 5V (请参阅数据表)。 因此,这两种情况都在推荐的工作条件范围内。

    提到的"泄漏电流"主要由输入保护二极管引入(在本例中为正向偏压)。 50k系列电阻器可用于限制电流。

    谢谢。

    -简

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能提供有关您的线路的更多详细信息,我们应该能够提供更相关的建议。 TI拥有大型比较器产品组合,选择合适的部件将有助于提高性能并同时降低成本。

    我们将暂时打开此线程以供您回复。

    张建

    应用工程师