This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2336:当输入电压为0V时,输出电压摆向轨

Guru**** 2668255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/593891/opa2336-vout-swing-to-the-rail-when-vin-is-0v

部件号:OPA2336

数据表显示,即使输入电压= 0V,输出电压也无法达到0V。 数据表说明,来自导轨的最小电压摆动为~ 3mV。 对于大型负载(1M或5M),我们是否有任何相关信息? 是否会有很大的改进? 在TINA模拟中,我几乎看不到Vout的任何差异,但我想检查一下我们是否有任何有关1M或5M负载的测试信息。

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    输出电压摆动至轨受输出晶体管饱和电压VSAT的限制,在这种情况下,传输器的作用类似于电阻器-请参阅下面IDS的欧姆区(Ron)与VDS晶体管曲线。  在空载条件下,最接近导轨的摆动发生,由于输出级的静态电流(IQ),仅限于VSAT -参见下面的红色箭头。  由于这一原因,将负载降低到1M或5M 或无穷大,就输出摆动到轨道的距离而言几乎没有差别,因为在卸载条件下,Iout=0,摆动由VSAT=~IQ*Ron控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek

    感谢您的回复!

    这基本上是我给客户的回复,但图纸确实很有帮助。

    如果客户有任何其他问题,我会告诉您。

    再次感谢您的帮助!

    Richard Elmquist