我有一个具有50k互阻抗的TIA配置。 我有一个噪音电流源,它是在某个时间点出现的一些2PA/RHZ。
ESD是否会在以下情况导致噪音增加:
1-电路中的RF仍测量50k (无明显分流)
2-Voo (输出偏移电压)仍为0.3mV (无明显的输入电流泄漏)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Bruno:
当芯片被ESD撞击时,这不一定会导致完全破坏。 甚至可以观察到任何参数的轻微退化。 损坏范围从0 % 到100 %。 一切皆有可能。
也可能是ESD电池-在保护芯片上更多内部电路的同时-受损(部分或完全)并使输入级的JFET未受损。 然后,噪音增加可能来自损坏的ESD电池,而不一定来自JFET本身。
输入偏置电流的不可解释的增加和噪音的增加是ESD的典型影响。
预损坏是电子设备制造商最糟糕的情况。 预损坏的芯片在出厂时通过了质量控制,之后在客户处出现故障。
OPA818 (与许多其它运算放大器一样)只能承受相当有限的ESD事件。 2.5kV HBM仅足以处理芯片(装配,焊接等),但不能用于在实际环境中观察到的大量ESD事件,在这种环境中,必须承受8kV ESD及更多的电压。 这只能通过额外的ESD保护措施来管理。
Kai