This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:OPA818噪声电流增加

Guru**** 2511885 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1096972/opa818-opa818-noise-current-increase

部件号:OPA818

我有一个具有50k互阻抗的TIA配置。  我有一个噪音电流源,它是在某个时间点出现的一些2PA/RHZ。

ESD是否会在以下情况导致噪音增加:

1-电路中的RF仍测量50k (无明显分流)

2-Voo (输出偏移电压)仍为0.3mV (无明显的输入电流泄漏)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bruno:

    是的,ESD损坏可能会导致噪音增加。

    无法解释的噪音的另一个原因是由于探测器电容过高和/或反馈电容(相引线电容)过小和/或OPAMP输出电容负载过高而导致的不稳定而产生的振荡。

    您能否显示示意图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai

    凭借超过40年的TIA设计,我可以向您保证稳定性不是问题。 几个月前,电路在-55C到+85C之间保持稳定,噪声低。  我确实倾向于ESD损坏,因为涉及到新的CM和装配后的房屋。  尽管输入门没有显示损坏(高阻抗,正常Vio,正常供应偏差),但您认为损坏可能会进一步进入影响噪声的运算放大器,而不是输入级,请确认!

    此致,Bruno   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bruno:

    当芯片被ESD撞击时,这不一定会导致完全破坏。 甚至可以观察到任何参数的轻微退化。 损坏范围从0 % 到100 %。 一切皆有可能。

    也可能是ESD电池-在保护芯片上更多内部电路的同时-受损(部分或完全)并使输入级的JFET未受损。 然后,噪音增加可能来自损坏的ESD电池,而不一定来自JFET本身。

    输入偏置电流的不可解释的增加和噪音的增加是ESD的典型影响。

    预损坏是电子设备制造商最糟糕的情况。 预损坏的芯片在出厂时通过了质量控制,之后在客户处出现故障。

    OPA818 (与许多其它运算放大器一样)只能承受相当有限的ESD事件。 2.5kV HBM仅足以处理芯片(装配,焊接等),但不能用于在实际环境中观察到的大量ESD事件,在这种环境中,必须承受8kV ESD及更多的电压。 这只能通过额外的ESD保护措施来管理。

    Kai