This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:LMV321IDCKR在装配现场的差异

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1095850/lmv321-lmv321idckr-differences-on-assembly-sites

部件号:LMV321

大家好,

你好,

我们从 2个不同的装配点NFM和HFT获得了2批不同的LMV321IDCKR。 是否可能有不同的模具尺寸,电路设计和模具标记?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Frank,  

    欢迎使用e2e! :)  

    LMV321IDCKR可能具有不同的模具标记,我在零件查找工具中找到了这一点:

     

    以下是为您提供方便的链接: https://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp#divline

    我会让我的同事杰瑞回答你的其他问题。  

    祝你一切顺利,
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Frank,

    有一个关于新组装测试站点资格的PCN。

    在这种变化中有以下变化,因此可能存在差异。 但是,所有设备都应符合数据表规格。 请问是什么驱动了这个问题?

    e2e.ti.com/.../PCN_5F00_20.1911万22000.1_5F00_Change_5F00_Notification_2800_sample_2900_.pdf</s>2.2万 28002900

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry和Carolina:

    感谢您提供信息。 我们在相同的装配现场NFM中获得了此零件号,并且模具标记一致。 但是,我们刚刚从HFT获得了一批具有另一个模具标记的产品。

    我们想知道这是否正常,或者两个装配现场的模印标记是否相同。

    谢谢你。

    巴西

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Frank,

    这是正常的,并且与PCN中的信息一致。

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    你好,

    很好。 感谢您的支持,

    巴西,

    弗兰克